结果:找到"UWB超宽带 体征监测",相关内容653条
- DZZS-地中蒸渗系统
- JB-DZZF-02型杠杆式土壤蒸渗仪是我公司在现代电子技术、土壤物理学和微气候学等学科领域不断深入发展的基础上,为测定农田蒸腾蒸发和地下水-土壤水转化而研发生产的一种更系统更综合的标准实验设备。其通过对被测土壤(原状土或人工配置实验土)水循环的记录分析,以研究农作物的耗水规律和SPAC系统中水分运移转化规律。该仪器采用先进的高分辨率称重系统,配置了智能数据采集器和信号传感器,可同时检测被测土体水分蒸腾蒸发、渗漏随时间的微小变化及气温。空气湿度、光照、降水等对应相关参数,并对测量的数据进行实时在线快速分析处理、记录储存,做到了数据采集的高速化、准确化和人性化,大大提高了工作效率,降低了劳动强...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 水环境在线监测设备 发帖人:江苏聚邦公司 发帖时间:2024-05-22 14:50:00
- 地下水监测系统
- 一、概述地下水资源较地表水资源复杂,因此地下水本身质和量的变化以及引起地下水变化的环境条件和地下水的运移规律不能直接观察,同时,由浇灌导致的地下水超采以及地下水的污染引起的地面沉降是缓变型的,一旦积累到一定程度,就成为不可逆的破坏。因此准确开发保护地下水就必须依靠长期的地下水监测,及时掌握动态变化情况。这就需要建立一套地下水自动监测系统。二、系统建设必要性为了使有限的水资源能够支撑经济社会可持续发展,提高水务管理能力,全面推进节水型社会建设,保证城市供水安全,充分利用现代化迅速发展的自动化信息技术和科学管理措施,整合已有的水利、气象、水文、供水、排水和水环境监测体系,建设地下水实时监控与管理...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 水环境在线监测设备 发帖人:江苏艺之匠公司 发帖时间:2024-05-15 17:24:00
- 生命体征监测雷达,硬核科技“变身”健康监测的好帮手
- 随着社会的发展进步,人们对健康管理的重视程度逐步增加,对自身或家人健康状况进行监测的需求也日益增多。睡眠是人体恢复和修复的重要过程,良好的睡眠质量对于我们的身心健康至关重要。高质量的睡眠可以增强我们的免疫系统,提高记忆力和注意力,保持良好的生活状态。而睡眠质量不佳,可能会导致心脏病、糖尿病、抑郁症等一系列健康问题。因此,了解我们的睡眠质量,采取适当的措施来改善它,是非常必要的。近年来,越来越多人选择智能设备来居家监测睡眠质量。通过监测睡眠,我们可以了解睡眠过程中的心率、呼吸、运动和睡眠深度等信息,进而评估睡眠质量,以及识别出可能存在的问题。生命体征监测雷达模组是一款基于超宽带(UWB)生物雷...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: UWB超宽带 体征监测 发帖人:超宽带UWB雷达方案 发帖时间:2024-04-22 09:35:00
- 养老领域的跌倒检测雷达和生命体征雷达
- 1、跌倒雷达跌倒检测雷达主要由4个部分组成:传感器、数据处理单元和用户控制单元。传感器采用智能材料制成,它能以每秒200次的速度测量人和物体之间的距离。一旦发现人没有跟上自己的步伐,就会触发控制单元向用户发送警告信息和警报。用户控制单元是一款嵌入式计算机,它能够控制信号处理芯片、无线模块、电源和外部设备。用户可以通过手机APP软件来设定所需要检测到的物体类型及其大小,包括:人或者物体是否在移动、是否在跳跃、距离有多远、有多高、有多少体重等等。检测到人体移动后,设备将向用户发出警报并提示注意事项。如果老人长时间没有移动,雷达也会发出警报,以提示老人保持警惕,以免发生意外。当雷达检测到用户跌倒时...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 跌倒雷达 生命体征雷达 UWB超宽带雷达 发帖人:超宽带UWB雷达方案 发帖时间:2024-04-07 14:44:00
- UWB超宽带生命体征监测雷达模组
- SW-UWB-M-A2X2是一款工作于UWB频段的超宽带人体监测雷达模组,可以在设定区域内以极高的灵敏度非接触式感应人体的存在,测量人体的呼吸和心率。该雷达模组由发射和接收天线、雷达芯片和MCU等组成(如图1-1),MCU内带有算法固件,直接生成检测结果,可通过UART接口与雷达模组进行控制和数据传输。1)该雷达模组的详细功能如下:检测人体的存在:在设定的检测范围内,实时检测是否存在活的人体;测量体征参数:对存在的人体,实时测量呼吸率、心率、体动、距离等参数;2)该雷达模组具有如下特点:在检测范围内,可稳定检测到人体存在,不论人体处于走动、站立甚至静卧状态工作于UWB频段,相比于24...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: UWB超宽带 雷达模组 发帖人:超宽带UWB雷达方案 发帖时间:2024-03-22 11:23:00
- 超宽带UWB人体检测雷达的原理与应用
- 超宽带(UWB)人体存在检测雷达模组,能通过发射、接收和处理电磁波对探测区域进行扫描,通过微动感知室内环境是否有人存在,实现人体存在及运动的无线感应功能。模组由射频天线、雷达芯片和高速主频MCU组合而成,依赖稳定灵活优越的算法架构核心,解决用户的各种场景探测需求。可搭载上位机或者主机,通过UART灵活地从模组读取感应状态和数据,供用户定制开发。应用场景:智慧酒店探测客房是否有人实现酒店智能化管理,提升入住体验,并且能有效避免隐私问题。通过客房有无人实现无卡自动开关电客人离开后清洁整理房间客房有无人远程监控管理智能家居探测房间内人体存在及活动状态,搭配其他智能设备,实现家电智能化联动,为...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 超宽带UWB雷达 人体检测 发帖人:超宽带UWB雷达方案 发帖时间:2024-03-19 14:16:00
- UWB超宽带雷达技术优点
- UWB超宽带雷达技术是一种专为精准定位和安全通信而设计的技术,具有以下优点:1.定位精度高:UWB技术利用纳秒级非正弦波窄脉冲传输数据,能够实现厘米级的定位精度,远高于传统的无线定位技术,如Wi-Fi、蓝牙等。2.传输速率高:UWB技术具有非常高的数据传输速率,可以达到几百Mbps到几Gbps,这使得它非常适合高速数据传输和实时通信应用。3.抗干扰能力强:UWB信号具有极窄的脉冲宽度和极宽的频带,这使得它具有很强的抗干扰能力,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。4.系统容量大:由于UWB信号具有极高的带宽,因此可以同时容纳多个用户或设备在同一空间内进行通信和定位,而不会相互干扰。5.功耗低:UW...
- 所属专栏: 技术交流 标签: UWB超宽带 发帖人:超宽带UWB雷达方案 发帖时间:2024-03-18 15:32:00
- 光学扫描成像测量机自适应PCB板颜色,清晰识别特征点
- 市面上的PCB板颜色不一,如何清晰辨别不同颜色板上的特征?靠人工反复确认,效果不可控,如何保证生产效率?印刷电路板(PCB)通常由焊盘、过孔、阻焊层、丝印层、铜线、各种元件等部分组成。其中,阻焊层(soldermask)是指印刷电路板子上要上绿油的部分。常见的阻焊油墨为绿色,红色、黄色、蓝色、白色以及黑色等。PCB成型工艺后首板需进行Mark点、焊盘等关键尺寸的测量,检测过程中都要进行光学定位校准,但是光学检测仪器存在一定的缺陷,它对于不同底色的油墨识别能力和检测效果都有所不同。光学扫描成像测量机,即使是不同油墨颜色,都可以清晰识别板上特征点,无需人工反复确认,高效精准捕捉特征,完成尺寸测量...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 光学扫描成像测量机 PCB 特征测量 发帖人:中图仪器 发帖时间:2023-02-17 16:09:00
- 超市网络视频监控系统解决方案
- 一、连锁超市网络视频监控系统应用需求分析随着城市生活节奏逐渐变快,功能齐全、货源完备的大型超市逐渐取代了传统的百货商场,走入都市人的生活,成为城市人消费的重要场所。因此超市网络视频监控系统的建设显得日益重要。大型超市具备一定的规模,相当的面积,全部实行无人售货,由顾客在无人干预的情况下挑选喜爱的商品,避免售货人员左右顾客的购买欲也不担心顾客的购买能力低而引起的尴尬;为保证充足的货源、齐全的品种,还必须在仓库储存足够的货物储备。在日常的管理中,需要避免货品被不良顾客顺手牵羊,避免他人的蓄意破坏,避免顾客在人潮过多时发生意外;还要保障仓库的货物安全,进行员工的管理等工作。因此,必须配备一套完备的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 超市监控 监控方案 监控系统 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-19 15:50:00
- UWB技术的精准定位,精确度达到10cm,DW1000芯片也太好用了吧!
- 关于DW1000芯片,很多人都已经很熟悉了。在精准定位这方面DW1000的应用很广泛,例如人在隧道工作时都需要非常精确的做定位。那DW1000是再适合不过了。符合IEEE802.15.4-2011超宽带标准。按照数据手册上应该最小误差在10厘米以内。DW1000的最远传输距离为450米(直视距离,非直视距离为45米)。芯片功耗低,可双向测距和定位,可作为室内定位。单电源电压:2.8V至3.6V数据传输速率:110kbit/s,850kbit/s和6.8Mbit/s;6频段:从3.5GHz至6.5GHz发射功率:-14dBm/-10dBm发射功率密度:<-41.3dBm/MHz支持数据包...
- 所属专栏: 技术交流 标签: DW1000 UWB精准定位 UWB 发帖人:jiajun7987 发帖时间:2020-06-05 17:41:00
返回